Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84521members
353751posts

Удаленный ввод/вывод для ПЛК M2xx

Форум по промышленной автоматизации СНГ

Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.

Evgenij
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
0
214

Удаленный ввод/вывод для ПЛК M2xx

В качестве базового ввода/вывода для ПЛК M2xx используются модуля расширения серии TM3. Для реализации удаленного ввода/вывода могут быть использованы сетевые станции той же серии, с возможностью коммуникации по шинам RS485(протокол Modbus RTU), CAN(протокол CANopen) и Ethernet(протоколы Modbus TCP и EthernetIP).

изображение_2021-11-11_123828.png

 

 

Кроме серии модулей TM3, в качестве удаленного ввода/вывода могут быть использованы модуля серии TM5.

Для этого в серии модулей TM5 доступно 3 сетевые станции для шин CAN(протокол CANopen), Ethernet(протокол EthernetIP) и Ethernet(протокол Sercos III). Станции интегрированы в среду разработки Machine Expert в виде драйверов DTM.

Использование Sercos III только совместно с ПЛК M262 версии Motion. 

изображение_2021-11-11_124722.png

 

И ещё один вариант, использование распределенной системы ввода/вывода Advantys STB. 

Но только совместно с сетевыми станциями для шины Ethernet(протокол Modbus TCP).

Конфигурация станций настраивается в ПО Advantys.

В Machine Expert станции добавляются как сторонние устройства Modbus TCP. 

изображение_2021-11-11_130557.png

 

 

 

Attachments
Tags (2)