Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84702members
354076posts

Понижение прошивки контроллера M241/251 (5.0.8.4 или выше) для работы в SoMachine 4.3

Форум по промышленной автоматизации СНГ

Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.

VictorVasnikhin
Crewman Crewman
Crewman
0 Likes
0
163

Понижение прошивки контроллера M241/251 (5.0.8.4 или выше) для работы в SoMachine 4.3

Всем добрый день!

 

Во вложении файл, в котором описан процесс того, как понизить прошивку контроллера для работы в SoMachine 4.3

Attachments
Tags (1)