Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84599members
353867posts

Поддержка Веб-визуализации на панелях оператора Harmony ST6/STM6

Форум по промышленной автоматизации СНГ

Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.

Evgenij
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
0
131

Поддержка Веб-визуализации на панелях оператора Harmony ST6/STM6

Начиная со среды разработки Operator Terminal Expert V3.2 на панелях оператора Harmony ST6/STM6 доступна Веб-визуализация.

Доступ через интернет-браузеры(с поддержкой HTML5) стационарных и мобильных устройств с зеркалированием экранов проекта загруженного на панель оператора.

Для использования Веб-визуализации требуется активация доп.лицензии на панели.

Лицензии на 1, 10 и 100 панелей:

HMIWRT001

HMIWRT010

HMIWRT100

 

Для HMISTM6BOX лицензия для Веб-визуализации не требуется.

 

 

WebView1.jpgWebView2.jpg

Tags (1)