Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84369members
353554posts

ПИД регулятор с авто-настройкой для ПЛК M2xx

Форум по промышленной автоматизации СНГ

Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.

Evgenij
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
0
172

ПИД регулятор с авто-настройкой для ПЛК M2xx

В старой среде разработки SoMachine, функциональный блок ПИД-регулятора с авто-настройкой доступен в библиотеки Packaging и называется TemperatureControl. В первую очередь ФБ предназначен для контроля температуры, но так же может применяться и для других задач.

PIDautoTune.pngFB TemperatureControl.png

 

В среде разработки Machine Expert, ФБ изменили и переместили в библиотеку CommonToolbox. Теперь он называется FB_HeatingControl.

 

FB_HeatingControl.JPG

 

Ссылка на описание в онлайн справке Machine Expert 

Tags (2)