Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84654members
354004posts

Конфигурирование готовой программы АВР для M221

Форум по промышленной автоматизации СНГ

Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.

VictorVasnikhin
Crewman Crewman
Crewman
0 Likes
0
116

Конфигурирование готовой программы АВР для M221

Всем добрый день!

 

Во вложении можно ознакомиться с описанием процесса конфигурирования готовой программы АВР для ПЛК M221.

Описан пошаговый процесс внесения изменений в программу при помощи ПО EcoStruxure Machine Expert Basic.

Attachments
Tags (1)