Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84522members
353759posts

Как управлять ПЧ ATV212 по Modbus RTU

Форум по промышленной автоматизации СНГ

Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.

VictorVasnikhin
Crewman Crewman
Crewman

Как управлять ПЧ ATV212 по Modbus RTU

В этой статье рассказывается о том, как управлять преобразователем частоты ATV212 по протоколу Modbus RTU. Файл с подробным описанием во вложении.

Attachments
2 Replies 2
AlekseyV
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
0
1093

Re: Как управлять ПЧ ATV212 по Modbus RTU

Хочется обратить внимание на один момент, при конфигурировании обмена данными, как правильно показано впрезентации, нужно для выходов ATV212 сначала указать регистр 64002 и толко потом регист 24001:

ATV212_64002_1.JPG

Дело в том, что ATV212 не поддерживает запись одновременно нескольких регистров, а если первым указать регистр 64001, то будет отправляться посылка сразу с двумя регистрами.

Tags (1)
SeGo
Ensign Ensign
Ensign
0
1019

Re: Как управлять ПЧ ATV212 по Modbus RTU

Надо такую же штуку сделать для ATV310

Tags (1)