Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84375members
353556posts

Доступна новая версия Machine Expert V2.0.2

Форум по промышленной автоматизации СНГ

Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.

Evgenij
Ensign Ensign
Ensign

Доступна новая версия Machine Expert V2.0.2

Главной особенностью новой версии стала реализация поддержки менеджера тревог(alarm manager) и архивации данных с выводом на графики(trend recording) для Веб-визуализации на контроллере M262.

Что позволяет создать полноценный Веб-ЧМИ на базе M262.

 

M262_Visu.JPG

 

Другие улучшения для M262:

- Отображение загрузки ЦПУ и установленного часового пояса на штатном Веб-сервере ПЛК.

- Поддержка TM5 IO-Link модуля на каплерах TM5 с интерфейсами EtherNet/IP и Sercos couplers.

- Улучшение ведение системных логов SysLog.

- Новые функциональные блоки для управления SD картами (FB_GetFreeDiskSpace, FB_GetLabel, FB_GetTotalDiskSpace).

- Для Modbus TCP сервер теперь доступно 16 TCP каналов(было 8).

- Поддержка шифрования данных в режиме FTP клиента (FTPs).

- Метка времени для переменных OPC UA.

- Возможность отключения каналов IOscanner (с функцией IOS_CONTROLCHANNEL и I/O mapping битов управления)

- В прошивки V5.1.6.1, OPC UA теперь сертифицирован OPC Foundation.

- DHCP таблица расширена с 128 до 192 устройств.

 

Полный список улучшений и исправления можно посмотреть в документе Release Note

 

Обновление доступно через утилиту Schneider Electric Software Update.

 

 

Attachments
Tags (1)